结果:找到"B轮融资 2.5亿",相关内容67条
- Mixic中科芯亿达ULN2003AL-SOP16
- Mixic中科芯亿达ULN2003AL-SOP16新型七路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列特性◼500mA集电极输出电流(单路)◼耐高压(40V)◼输入兼容TTL/CMOS逻辑信号◼广泛应用于继电器驱动典型应用◼继电器驱动◼指示灯驱动◼显示屏驱动描述ULN2003A是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含七路独立的达林顿管驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单路达林顿管集电极可输出500mA电流。将达林顿管并联可实现更高的输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻辑缓冲器。ULN2003A的每一...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Mixic中科芯亿达 ULN2003AL-SOP16 发帖人:HXGC 发帖时间:2023-11-13 09:38:00
- LCEDA标准版与专业版的鼠标滚轮缩放问题
- 在使用LCEDA标准版绘制PCB的时候,进入3D界面时使用罗技鼠标滚轮进行缩放的时候会出现放缩过于激烈的情况(放大到极小或者极大,而且没办法调整到合适的大小)使用LCEDA专业版的时候则是2D与3D界面都会出现这种情况。已经更改过了鼠标滚轮的灵敏度但是都无法有效解决。使用的是罗技的master3鼠标。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 滚轮缩放 发帖人:BrockRen 发帖时间:2021-07-28 11:11:00
- 能不能和AD的鼠标操作一致
- 从AD切换过来感觉好不适应,快捷键又只能改键盘的,习惯了AD的鼠标滚轮上下移动,切过来这个感觉很不适应,能不能出个改鼠标快捷键的功能啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA软件鼠标滚轮 发帖人:Dwight 发帖时间:2020-09-10 17:51:00
- 亿源通2020夏季招聘季热招职位!
- 关于亿源通亿源通科技(英文简称HYC)于2000年创办于中国深圳,2014年整体迁往广东清远市,现总部设于清远,并在深圳、武汉设有分公司。亿源通是行业内具有影响力的无源光通信器件OEM/ODM制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造、销售与服务。公司主要生产和销售光纤连接器(数据中心高密度光连接产品)、WDM波分复用器、PLC光分路器、MEMS光开关等光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。公司现有1000多名员工,拥有国际化水平的资深研发团队,自主研发多项技术、获得多项国内外专利证书,产品远销欧洲、亚洲、美洲、非洲等市场。...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 亿源通 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-08-14 09:13:00
- 轮辐式传感器原理和安装方式
- 轮辐式传感器原理 由于它的形状很像带有辐条的车轮,我们称之为轮辐式传感器。由于它的高度很低所以也称为低外形传感器,这种传感器的突出优点是,高度低、精度高、线性度好、抗偏载及侧向力能力强等一系列优点,它即可用于测量压力,也可用于测量拉力,因此特别适用于称重和测力之用。 轮辐传感器的结构设计主要原则 有很好的刚性,为了使传感器工作状态保持稳定,减轻外界震动干扰的影响,应尽量使弹性体在负荷作用下的弹性位移减少,使之具有较高的固有频率。 要有简单合理的整体性结构。弹性体应尽量为一个整体,避免组合式结构。减少诸如紧固松动、焊接变形等带来的影响。 对作用力位置的变化和干扰力的影响不敏感,弹...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 轮辐式传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-11 14:14:00
- 亿源通科技2020年春季招聘丨招聘多名国际销售&国内销售
- 20年专业沉淀携你共创未来亿源通科技(简称HYC)于2000年创办于深圳,2014年迁往清远市,并在深圳、武汉、香港设有分公司,是全球行业内领先的无源光通信产品OEM/ODM生产制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化服务。产品广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。期待您的加入!我们的主营产品光纤连接器,跳线,PLC分路器,WDM,MEMS光开关国际销售(深圳)任职要求1.国际贸易、商务英语、通信工程类本科或以上学历,英文听说读写流利;2.两年以上外贸销售经验,有通信行业或高端制造业工作经验优先;3.具有敏锐的市场嗅觉及优秀...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 销售 招聘 亿源通 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-03-12 09:20:00
- 亿源通科技2020春招丨高级结构工程师、电子工程师等多类技术岗位火热招聘中!
- 亿源通科技(简称HYC)于2000年创办于深圳,2014年迁往清远市,并在深圳、武汉、香港设有分公司,是全球行业内领先的无源光通信产品OEM/ODM生产制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化服务。产品广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。我们的主营产品光纤连接器,跳线,PLC分路器,WDM,MEMS光开关等。技术类热招职位高级结构工程师(深圳)1.机械类本科及以上学历,能熟练运用PRO/E、CAD等绘图软件;2.有精密电子产品结构设计、项目管理经验,了解塑胶产品成型工艺;3.有一定的金属加工知识,如车削、冲压、钣金、表面处...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 亿源通 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-02-27 16:22:00
- 立创商城喜获A轮2.5亿元融资,由红杉资本、钟鼎资本联合完成
- 导读:北京时间7月15日,中国领先的现货元器件交易平台立创商城宣布完成A轮2.5亿元融资,本轮投资由红杉资本中国基金(SequoiaCapitalChina)和钟鼎资本(EasternbellCapital)共同完成。2019年7月15日,立创商城正式宣布完成A轮融资,本轮融资总额达2.5亿元,本轮投资方红杉资本中国基金、钟鼎资本均为国内顶级投资机构,在互联网和供应链领域已成功挖掘众多领军企业和行业独角兽。同时,本次融资也是立创商城近一年内第二次获得投资方青睐,该轮2.5亿元融资规模也创下了中国元器件B2B电商融资额新高。早在2018年9月,立创商城就完成第一次1.05亿元战略融资,投资方为...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: B轮融资 2.5亿 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-15 12:00:00
- 【资料下载】FinFET的详细资料简介
- 什么是FET? FET的全名是“场效电晶体(FieldEffectTransistor,FET)”,先从大家较耳熟能详的“MOS”来说明。MOS的全名是“金属-氧化物-半导体场效电晶体(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor,MOSFET)”,构造如图一所示,左边灰色的区域(矽)叫做“源极(Source)”,右边灰色的区域(矽)叫做“汲极(Drain)”,中间有块金属(绿色)突出来叫做“闸极(Gate)”,闸极下方有一层厚度很薄的氧化物(黄色),因为中间由上而下依序为金属(Metal)、氧化物(Oxide)、半导体(Semiconducto...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 资料 FinFET 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-14 17:05:00
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料)
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料).pdf
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB资料 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-11-15 21:59:00
返回